尊敬的 TI:
我实施了基于 WebBench 工具的设计、除了电流输出低15%之外、它几乎运行良好。
这是我的设计。
我对 Web Bench 设计做了一些修改--我将电感器增加到220uH,并且由于我需要以40Hz 的频率打开和关闭输出电容器(有点慢,如果我记得对了,允许 Coff 下降到太低),所以省去了输出电容器。 我还添加了 R5以帮助保持其运行、添加了 IADJ 作为外部输入(我的测试为2.4V)、并添加了反激式二极管以获得 LED 接线电感。
电流设定点应为2A、电阻为113m Ω、因此我本来希望它有点低、但我测量的是1.715A 而不是2A。 我是否需要安装较小的 Rsense、或者是否有其他因素限制输出电流? 我尝试更新 WebBench 中的器件(将电感器设置得更大、使输出电容器为1pF)、但改变感应电阻似乎没有改变声称 LED 平均电流为2A 的运行值。 我尝试强制它使用80m Ω 电阻器、仿真运算值根本没有变化。 我怀疑它没有正确地对更新的电感器和电容器建模、因为我知道电感器将看到更多纹波电流。
尽管如此、我使用 Web Bench 估算的电感器电流纹波手动进行了 Rsense 计算、结果仅为113m Ω、因此我有点困惑。 如果 Rsense 和 Iout 之间的关系是线性的、那么我预计只需要102m Ω 的 Rsense。 但是、C6的大小或其他问题、或者添加 R5会改变数学原理吗?
我在这里实现了电路板、很高兴尝试任何建议的修改。