This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:当并联两节容量不同的电池时、充电器的工作原理是什么?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766519/bq25895-when-2-cells-which-have-different-capacity-are-connected-in-parallel-what-is-the-operation-of-charger

器件型号:BQ25895

您好!

当并联两节容量不同的电池时、充电器的工作原理是什么?

电池电压相同、4.2V、容量不同。

问题出在哪呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    两节电池并联自平衡。 充电器最大电流只能设置为容量较小的电池的最大电流。