This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:UCD3138128数字输入/输出引脚的输入电容

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764696/ucd3138128-input-capacitance-of-ucd3138128-digital-inputs-outputs-pin

器件型号:UCD3138128
主题中讨论的其他器件:UCD3138

大家好、

我可以找到 UCD3138规格中 ADC 引脚的输入电容为10pF。
但我无法找到数字输入/输出引脚的输入电容。
有人知道 UCD3138128数字输入/输出引脚的输入电容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字输入的输入电容也应约为10pF。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。
    此致、