This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:内部 LDO 的瞬态行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS65721, TPS65721EVM-516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765714/tps65721-transient-behaviour-of-the-internal-ldo

器件型号:TPS65721
主题中讨论的其他器件:TPS7A05、、

我们目前正在研究 PMU TPS65721、但在我们做出选择之前、我需要了解有关内部 LDO 的更多信息。 更具体地说、我需要知道它在负载瞬态下的行为。 在 LDO 中–例如 tps7a05–有多个图描述了瞬态行为(p7-9)。 您对 TPS65721有任何类似的信息吗? 我基本上需要知道 TPS65721在负载下降得太快时是否会杀死我们的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斯、
    这个问题非常具体。 我将其转交给产品专家进行解答。 您应该在今天晚些时候听到他的声音。 感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    数据表中的图38显示了 LDO 的瞬态响应:
    www.ti.com/.../tps65721.pdf

    但是、9.2.2.1.2节中建议的前馈电容值也会影响瞬态响应

    此致、
    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rick!

    前馈电容器意味着输出电容器?

    在本例中、我很清楚输出瞬态受到这种情况的影响。 我想此测量是使用4.7uF X5R 执行的、该器件在您的评估板中使用?

    图38仅给出了一小部分故事。 此外、很难看到该图上的瞬态实际上有多大。 此外、未给出压摆率。

    我感兴趣的是您最坏情况下的瞬态、我猜它是200mA 至0mA 的阶跃、具有类似于 TPS7a05中图15的高压摆率。
    您是否能够提供此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斯、

    前馈电容器是一个与高侧反馈电阻器并联的外部电容器(CFF) 、如本应用报告(SLVA466)中所述。

    CFF 通常约为5-20pF。 这比大容量旁路(或去耦合)电容器小很多数量级、该电容器在大多数时间都被称为 Cout、范围介于1-100uF 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然在 LDO 上使用前馈电容器并不常见、但 TPS65721在第49页中建议:"从 Vout 到 FB_LDO1、需要一个与电阻器并联的前馈电容器。 其值应基于瞬态性能、且介于4.7pF 至22pF 之间。" 这将改善 LDO 的瞬态响应。

    尽管我们没有您参考的其他器件的多个图、但图38。 负载瞬态响应 LDO1和图39。 线路瞬态响应 LDO1显示了 LDO 在典型条件下的瞬态响应。

    您可以使用 TPS65721EVM-516执行其他瞬态响应测试来评估 LDO 性能。