This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:ISO5452 Rg 最小值

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765123/iso5452-iso5452-rg-min

器件型号:ISO5452

大家好、

在数据表第14页中有图11:RGH=0、RGL=0、CL=100nF。 输出晶体管的这种工作模式有多安全?

什么限制了容量 CL 充电电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    感谢您与高功率驱动器团队联系。  

    此运行模式用于测试目的、以了解驱动器在受纯负载和无外部串联栅极电阻影响时的驱动能力。  

    在实际应用中、您需要调整 RGH 和 RGL、以满足应用在驱动强度和上升/下降时间方面的要求。  

    某些应用需要硬开关、因此这些应用需要尽可能少的导通和关断路径阻抗。

    就充电电流容量而言、这受导通和关断路径上的内部输出电阻 R-on、max 和 R-off、max 的限制  

    如果您有任何疑问、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    您能否给出内部输出电阻的值、即导通和关断电阻、最大值和最大值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、

    "10.2.2.9确定最大可用动态输出功率、pod 最大值"部分给出了这些电阻器的最大值:

    ron-max = 4Ω Ω、roff-max = 2.5Ω Ω

    如果这有助于回答您的问题、请按下绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou