请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 你(们)好
我需要使用 LP8863 SEPIC 模式来设计电路。
VIN:8~16V (典型值13V)。
LED:4S/1p (全部 K 并联)-->输出电压=14.21/Iout=0.4A。
我选择 RFB1 = 300K / RFB2 = 180K。
如何选择或计算 CS1/CS2/RS 值。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我需要使用 LP8863 SEPIC 模式来设计电路。
VIN:8~16V (典型值13V)。
LED:4S/1p (全部 K 并联)-->输出电压=14.21/Iout=0.4A。
我选择 RFB1 = 300K / RFB2 = 180K。
如何选择或计算 CS1/CS2/RS 值。
谢谢