This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:负载开关导通时的输入电容指南

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22971, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765598/tps22971-input-capacitance-guideline-when-load-switch-turn-on

器件型号:TPS22971
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

在下面的 POST 中、添加 TPS22971的输入电容器有助于在开启时由于浪涌电流而导致电压下降。 是否有任何指导、说明输入电容器有多大的好处? 我认为输入电容值和输出负载电容值之间存在关系。  

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/750791/2773844#2773844?cm_session=7511e2c5-7f96-436d-b5b1-3c8ba0f1e619&cm_type=link&cm_link=0aa7e5fd-8474-4ac4-8924-8a27b3d4db96&utm_campaign=7511e2c5-7f96-436d-b5b1-3c8ba0f1e619&utm_medium=email&utm_source=contactmonkey&utm_content=sales%201%3a1&utm_term=RE%3a+%E5%88%A5%E4%BB%B6%EF%BC%9A%e3%80%80PoE%E5%90%91%E3%81%91%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、  

    感谢您关注 E2E!

    我们通常建议输入电容和输出电容之间采用10:1的比率。 换句话说、输入电容应该是输出电容的10倍。

    但是、这实际上仅在输出电容为高电平时才成为问题。 如果 COUT > CIN、有两个潜在的问题需要考虑:

    1. 通常、CIN 电容器用于帮助电源处理大量浪涌电流。 在启动期间,如果 CIN 不够大,电流的突然变化会导致输入电压变为 sa
    2. 如果在器件启用时 VIN 突然下降、可能会有一小段时间 VOUT > VIN。 如果发生这种情况、可能会对器件内部的体二极管进行偏置、并导致反向电流上游流动。 在器件保持启用状态时是否会出现 VIN 突然被移除的情况?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur - San、

    对于#2、不会发生这种情况。

    对于#1、负载 C 较大、因此可能很难。 我们希望通过仿真来检查行为。 PSpice 模型可用、但似乎无法使用 TINA-TI。

    是否有任何方法可以仿真导通行为?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、  

    您是否能够使用 TINA 宏向导工具将 PSpice 模型转换为 TINA 文件?  

    如果不是、您能对负载/输出电容做更多评论吗? 系统中的输出电容是多少? 您的上游 PSU 是什么?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 acro 向导工具在下面、但由于加密而出现错误。 如果无法进行仿真、我将向客户讨论这一点。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe:  

    请随时通过 a-huang@ti.com 向我发送电子邮件、我可能会有解决办法。  

    谢谢、

    黄亚瑟