This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:输出电流读数与实际电流消耗不同

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766391/tps546c23-output-current-reading-is-different-from-real-current-draw

器件型号:TPS546C23

团队、

我们观察到 TPS546C23存在问题 -我们从 TPS546C23RVFT 读取的输出电流值与我们通过负载消耗的电流远不相同。

另一个问题是输出电流寄存器中的值随输入电压变化、同时保持输出电压和输出电流不变。 我们得到的差异不会线性变化、因此我们无法仅通过偏移来解决这个问题。

我们已准备好设计文件以离线共享。

感谢你的帮助
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bartosz、

    它关闭了多少钱? 该规格可能高达+/-15%或+/-3A、具体取决于条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    读数在1A 和3A 之间关闭。 您认为评估此 IC 是可以接受的吗?

    我还与您离线共享了设计文件、您能看一下吗?

    谢谢、
    B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartosz、

    是的、电流读数最多可关闭3A。  有关不同电流电平的容差范围、请参阅数据表 EC 表。 我会将您的原理图转发给直接支持 TPS546C23的人员进行查看。