This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP5024EVM:硬件连接问题

Guru**** 746830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024EVM, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762233/ccs-lp5024evm-hardware-connection-problem

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已使用 USB2ANY 连接 LP5024EVM。

USB2ANY 与 GUI 相连、但未与 EVM 相连。

我发现此错误"onei: Server: hwcomm: regwrite:[device_CONFIG0 @ 0x00] failed"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pulkit、

    您是否会观看以下视频?

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

     

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我执行了相同的操作、但遇到了以下错误。

    请帮助我该怎么做?

    谢谢

    此致

    Pulkit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pulkit、

    您能拍摄设置的图片吗?

    请包含 USB2ANY 和 EVM 以及连接线。

    我只想确保您的连接正确、如下所示:

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查连接是否与此类似。

    谢谢、

    此致

    Pulkit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有相同的问题。

    我检查了连接、与上面一样。

    你有什么建议吗?  请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在等待回复。

    谢谢

    此致

    Pulkit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pulkit、

    我们正在与原始 GUI 设计团队合作开发该解决方案。

    您是否会再次检查其他计算机以查看其是否正常工作?

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已签入 Windows 7、Windows 8和 Windows 10。

    此外、请检查相同的操作系统和不同 的系统。

    我还会检查 Windows 10中的兼容性选项。

    在任何一个系统中仍然无法正常工作。

    请尽快告知我们。

    谢谢

    此致

    Pulkit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们正在等待您的回复。

    谢谢
    Pulkit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pulkit、

    我只能在电路板未通电时得到相同的误差。

    那么、您能否仔细检查电源?

    如果可以、您可以尝试以下步骤吗?
    为电路板加电->连接 USB2ANY->启动 GUI

    请使用管理员权限打开 GUI。

    现在请允许我对这一问题表示抱歉。

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您能否仔细检查电源?

    -->我检查了电路板的测试点 VCC 和 GND 引脚。

    为电路板加电->连接 USB2ANY->启动 GUI

    -->我执行了相同的步骤。

    请使用管理员权限打开 GUI。

    --> GUI 具有 VBS 扩展名,因此我 找不到作为管理员问题运行。

    我还注意到、在关闭 GUI 后出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth,您好!

    我也有相同的问题。

    我检查了功率

    是的,有些事情出错了。

     IC 可能已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pulkit、

    我在不同的笔记本电脑和 Win7 + win10上对此进行了仔细检查、但没有问题。

    你有 MCU 吗? 您可以通过 I2C 检查电路板是否正常。

    请告诉我。

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有其他要检查的电路板?

    Vcc 和 GND 似乎很短。

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已经使用另一个微控制器进行了检查。

    我无法从电路板获得任何响应。

    如果我移除 SDA 和 SCL、微控制器会给出响应、未找到器件。

    因此、我认为电路板存在一些问题。

    我已检查 VCC 和 GND 是否正常。 因为 我可以在引脚 VCC 和 GND 上获得一些电压。

    现在、我该怎么办?

    期待您提供进一步的指导。

    谢谢

    此致

    Pulkit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pulkit、

    能否再次检查您是否将器件 I2C 从器件地址更改为其他器件?

    如果您也无法获得响应、我建议您更换芯片或使用其他电路板。

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我之所以退回此板、是因为我只购买了新板、但它不起作用。
    我将购买较新的版本。
    非常感谢您的帮助。

    此致
    Pulkit Prajapati