This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:选择 Vxh、Vxl 和输出电容值。 Excel 计算工作表。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764825/ucc28780-choosing-values-of-vxh-vxl-and-coss-excel-calculation-sheet

器件型号:UCC28780

您好!

我正在尝试使用 UCC28780设计有源钳位反激式。 Excel 计算表显示了输出电容图、其中所需的值易于识别。

但是、在我们的案例中、我们将使用硅 MOSFET、制造商提供的图形是接下来的图形。

smallC 电容易于识别或估算、但我想问我们可以为 Vx 和 BigC 电容使用什么值。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供 MOSFET 数据表供我们审阅并提出建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有看到消息中没有显示图形。

    您可以在下面的链接中看到组件的数据集。

    www.infineon.com/.../Infineon-IPP60R160C6-DS-v02_03-EN.pdf

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您提供的 MOSFET 数据表中、第12页的表18 Coss

    对于硅 MOSFET、通常在 VDS 为10V 至20V 时选择 BIG-C、因此根据输出电容曲线、BIG-C = 3000pF。

    当输出电容显示相对平坦时、通常选择小尺寸 C 型、即在本例中 Vds > 150V、因此估算小尺寸 C = 50pF 左右。  

    然后、Vxh 估计为50V 左右。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    感谢您的回复。 我还有几个问题。

    如果正如您所说、那么为什么在 Excel 计算表的图表中、Vx 点与 BigC 开始减小的点相同? 这是 GaN MOSFET 的特殊特性吗?

    您是否有文档可以在其中找到为硅 MOSFET 选择这些值的原因?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vx 是对应于 Co (tr)的电压。 CO (tr)在 MOSFET 数据表中指定。 在您使用的 MOSFET 数据表的第6页和表7中、它显示 Co (tr)= 314pF。 然后转至其输出电容曲线、找到输出电容= 314pF、然后绘制一条314pF 的线穿过输出电容曲线、并读取该交叉点处的电压、该电压为 Vxh=50V、依此类推。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Hong!