This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:LP87524B-Q1

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766435/lp87524b-q1-lp87524b-q1

器件型号:LP87524B-Q1

我使用 LP87524B 来生成和调节3个源。 不使用 Buck0、I 使反馈引脚悬空。 仅使用3而不使用4的原因是需要使用使能引脚 EN1、EN2和 EN3启用/禁用降压。

为了通过寄存器位 EN_BUCKx 和 ENx 启用/禁用 BUCK、我将地址为0x04、0x06和0x08的寄存器分别设置为以下值:0xc4/0x44、0xD4/0x54和0xE4/0x64。 但是、只有当寄存器设置为上述值时、才会启用和禁用 BUCK。 将使能引脚设置为高电平和低电平无效。

可以帮您解决这个问题吗? 如何通过设置电压并首先配置寄存器而不生成电压来打开 BUCK、 然后、当我启用降压转换器的相关引脚 ENx 时、输出端会出现电压、这意味着我需要电压在使能引脚分别为高电平/低电平时上升/关闭。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shafik、
    我已将您的问题转发给产品专家。 你应该在今天晚些时候为他回听、或者在早上听第一件事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shafik、您好!

    我刚刚使用  GPIO/EN 配置真值表回复了您的电子邮件、该真值表应能帮助您正确设置相应的位。 基本上、您需要 设置 EN/GPIO 功能、 启用引脚控制、并选择哪个 GPIO/EN 引脚应激活哪个降压转换器。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela