This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:工作后 SW 引脚3、4处短路

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763075/tps61090-short-circuits-at-sw-pin-3-4-after-working

器件型号:TPS61090

我有相同的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/642142?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS61090

但我们意识到、当您用手指触摸电阻器 R3或 R4并且卡通电时、会发生故障。

我们需要一种解决方案(保险丝、二极管等)、因为我们有一款集成了此功能的产品、客户通常在测试时操纵电路板。

谢谢你。

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    请确认故障仅在触摸 R3或 R4时发生、并确认发生的时间和速率是多少? 您能否在断开时间消除引脚 Vout、SW、FB 的波形?


    应该注意的是、人体可能会携带高静电电压并且对芯片有害。 因此、请在生产和测试期间使用一些 ESD 保护设备。 例如防静电腕带、手套或鞋子。 如有必要、ESD 保护和 TVS 浪涌二极管还有助于: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Minqiu:
    目前、它仅在我们接触这些电阻时发生、即使我们使用防静电腕带也是如此。
    我们已经烧坏了几个集成检测故障的方法、实际上、我们要确保电路板在执行测试之前工作数天。
    我想手指会改变分压器的值、这就是发生故障的原因、但这是减去的原因。

    此致、
    迭戈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego:
    手套呢?
    我和你有同样的想象。 我希望您测试 SW、FB 和 VOUT 的原因。 您能在波形出现时捕获它、以帮助了解发生了什么情况吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题未解决。
    我正在等待我们实现更强的集成度来烧写它们并查看请求的信号。

    此致、

    迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego:
    您可以在正常和击穿之间为输出电压设置一个信号触发模式的示波器。 而长观测周期可能更好。
    正在等待更新~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego:
    我首先关闭帖子。 如果问题仍然存在、只需在下面发布答复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。