This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61260:减小电感器尺寸

Guru**** 2511475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765911/tps61260-inductor-size-reduction

器件型号:TPS61260

大家好、我正在进行一项新设计、其中涉及 TPS61260DRVR - 4V 输出和最大输出电流100mA。 建议使用 LQM2HPN4R7MG0电感器、该电感器非常大2.5mm x 2mm (1mm 高)。  

我想减小电感器的尺寸。 我的候选人是: DFE201610E-4R7M=P2和 LQM18PN4R7MFRL。 它们是否适合此应用?

提前感谢、

Víctor μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    您可以分享 Vin 吗? 它是计算 IPEAK 的另一个关键。

    最好您共享其他电感的详细数据、否则、我担心我们不会讨论同一个电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)