This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208的输出放电

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766503/output-discharge-of-tps565208

主题中讨论的其他器件:TPS565208

我们有关于 TPS565208的问题。

我们尝试在输出侧使用输出放电的外部电阻器。

我们是否可以在 输出侧使用输出放电的外部电阻器?

如果  我们可以在输出放电时使用外部电阻器、请告诉我们建议的值或范围。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takahiro、

    是的、您可以使用外部电阻器作为虚拟负载、以便在轻负载时快速对输出电压进行放电。

    电阻值没有太多限制。 它就像负载电阻器。 只要总负载电流(正常负载电流+ Vout /外部虚拟负载)小于5A、IC 就能正常工作。

    电阻器值越低、Vout 放电速度就越快、但效率会降低。