Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TPS65581
你(们)好
我正在尝试使用 TPS65581三路降压转换器为 OMAP-L138+DDR 设计电源。
输入功率为12V。
输出为1.3V@500mA、1.8V@200mA、3.3V@200mA。 (在最大负载下估算输出电流。)
对于1.3V 侧、数据表建议电感器的值为1.5µH - 3.3µH μ H、输出电容器的值为22µF - 68µF μ F。 (第17页的表1)
奇怪的是、该建议甚至不考虑输出电流。
因此、当我计算电流纹波(使用等式7、第17页)的"最小值"为 L= 2.2µH μ H 时、我得到~750mA! 但是、由于输出电流仅为500mA、因此即使在最大负载下、电感器电流也会不连续!
对于电流较低的1.8V 和3.3V 输出、这种情况甚至会更糟。 我认为这毫无意义。
据我所知、降压转换器的电感器应设计为纹波电流为标称输出电流的~10%- 20%。 这或多或少适合应用手册 AN1197 (www.ti.com/.../snva038b.pdf)的内容
对于上述情况、这意味着电感器必须为~22µH μ H、才能产生~75mA 的纹波电流。
数据表声称输出滤波器的极点必须处于特定的频率范围内。 4.7µF 数据表中的建议值 L= 2.2µH μ H、C= 47µH μ F、这意味着 f_lc=15.7kHz、为了使极点保持在同一频率、对于较大的电感器(L= 22µH μ H)、这意味着输出电容器为 C=μ F。 这将提供~23mV 的输出电压纹波、这是可以接受的。
为什么不使用此解决方案?
我的问题是:
*为什么数据表建议电感器值如此低、与输出电流无关?
*您能否详细解释数据表中表1中的值来自何处、以及为什么与应用手册不匹配。
*最后(但最重要):对于我的应用、所有输出电压的 L 和 C 建议值是多少?
谢谢