This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:检查 TPS613225A 是否可用?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766475/tps61322-check-tps613225a-available-or-not

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TLV61021

您好、Webmaster、

我们的客户希望使用 TPS613225A 实现3.0V 输出电压。

但我们的订单系统没有该器件型号。

您想告诉我该器件是否可用?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此部件不可用。 只有 TPS613221A 和 TPS613222A。  输入电压是多少? TLV61021是一个不错的选择。