This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:充电电流精度

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766501/bq25600-charge-current-accuracy

器件型号:BQ25600

大家好、

客户希望了解660mA 充电电流的精度。 我们有这些数据吗? 数据表仅提供0.24A、0.72A、1.38A 精度、图4不是很清楚。 希望您对此有所帮助。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩:

    我们没有描述660mA 的特性。 最好的估算方法是采用0.72A 的电流容差+/-35mA 并应用于0.66A+/-0.035A。