This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RGBW LED 驱动器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766395/rgbw-led-driver

主题中讨论的其他器件:LP8863-Q1

大家好、

我们查找具有以下规格的升压 RGB+W LED 驱动器
输入电压(最小值)–3.0V
VIN (最大值)–5.0V
驱动:PWM 提供恒定电流(每个 LED 独立)
电流:每 LED 100mA
我们需要3个单独的通道来驱动具有独立 PWM 的 R、G 和 B LED、从而产生不同的颜色。
仅当 RGB 关闭时才使用白光 LED、因此我们可以使用 MOSFET 将其与其中一个 RGB 通道共享。
LED 具有最大 VF 电压、如下所示
红色–2.6V
绿色–3.8V
蓝色–3.8V
白色–3.6V
我们只能找到适用于低电流 RGB LED (大约20mA)的多通道驱动器、很显然、我们没有预算为每个 LED 使用单个驱动器100mA。
我们可以使用开关技术或电荷泵、具体取决于价格和效率。
欢迎使用应用手册或任何电路的建议等任何帮助、我们可以使用单通道驱动器驱动3个 LED。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    您似乎需要使用3-5V 来驱动2.6-3.8V。

    因此、我建议您查看 LP8863-Q1。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth