This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:什么#39;s 自动 PFM 阈值?

Guru**** 2391355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765897/tps61253a-what-s-auto-pfm-threshold

器件型号:TPS61253A

大家好、

自动 PFM 阈值的值是多少?

数据表显示了该项、但我找不到该值。

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    自动 PFM 阈值为0.4V。 您可以在第14页找到该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的反馈、但我要求谷值电流阈值存在自动 PFM、因为数据表中未显示此值。

    0.4V 应为 MODE 引脚逻辑以选择 PFM/PWM/超声波操作?

    谢谢。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    典型值为95mA。 您为什么需要此值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    客户提出了这个问题、他们想知道器件何时退出自动 PFM。
    这就是我询问电流阈值的原因。

    95mA 是否意味着、一旦电感器谷值电流高于95mA、器件将退出自动 PFM?

    谢谢你。

    此致、
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    95mA 是典型值。 该谷值电流阈值的变化非常大、可能在0至200mA 之间变化。
    是的、一旦电感器谷值电流高于此阈值、它就会退出自动 PFM。