This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:在测量 VBUS 电压之前写入输入电压寄存器值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766256/bq25703a-write-inputvoltage-register-value-before-vbus-voltage-measurement

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道 bq25703A 在检测到 VBUS 时测量 VBUS 电压以设置 VINDPM 阈值、并且知道在施加有效 VBUS 后大约需要100ms。 那么、如果主机在  VBUS 电压测量之前写入输入电压寄存器值、会发生什么情况? 我想主机可以写入 一次 InputVoltage 寄存器值、但它被覆盖为"ADC 测量值- 1.28V"。

我的理解是否正确?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、同样、如果移除适配器并重新插入先前进行的任何用户更改、则新值将覆盖。

    在大多数情况下、假设使用的适配器提供恒定电压、用户应该根本不需要修改该寄存器、并且通常可以使用 VBUS 检测使用的 VINDPM 阈值。

    此致、
    Steve