This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A Linux 驱动程序

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24190, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766093/bq25703a-bq25703a-linux-driver

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ24190BQ25890

您好!

现在、客户考虑将 bq25703A 用于他们的应用、但他们正在申请用于 bq25703A 的 Linux 驱动程序。 他们评论说、竞争对手提供 Linux 驱动程序、因此他们可以优先考虑竞争对手的充电器。 我已经检查过以下主题、但我知道一些 TI 充电器、如 bq24190或 bq25890、可以准备 Linux 驱动程序、因此我希望您也考虑为 bq25703A 准备此驱动程序。

e2e.ti.com/.../656213

e2e.ti.com/.../681050

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    感谢您的反馈。 我想重申的是、正如上面的一个线程所指出的、虽然 TI 不为 BQ257xx 器件维护 Linux 驱动程序、但有一个第三方站点为 BQ25703A 提供了开源 Linux 驱动程序。

    chromium.googlesource.com/.../charger

    请让您的客户对此进行审核。

    此致、
    Steve