This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:关于 UCC25600的关谐振

Guru**** 2651975 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765563/ucc25600-about-off-resonant-of-ucc25600

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC256301

你(们)好

我对 UCC25600有疑问
请检查我的问题。

1)如果 PFC 的电压因瞬时电源故障而下降、我们担心会发生关断谐振。
 请通过关断谐振(器件和其他损坏等)告诉我 IC 的问题和行为。

2)最大和最小频率可通过 RT 引脚设置、
 我知道、它可以通过钳制在最低频率来保护关断谐振。
 我的理解是否正确?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石田山

    以下 PSDS 论文介绍了 LLC 的操作
    设计 LLC 谐振半桥电源转换器: www.ti.com/.../slup263.pdf
    高性能 LLC 转换器的设计和优化: www.ti.com/.../slup306.pdf

    当来自 PFC 级的高压直流输入下降时、LLC 转换器将降低开关频率以保持恒定的电压调节。 由于输入电压下降、LLC 级的增益需要增加以保持对输出的调节。 通过正确设置 UCC25600的最小频率、您可以保证它将保持在电感区域、而不会进入不需要的电容区域。 设计 LLC 谐振半桥电源转换器中的图9说明了这一点。

    我们有一个较新的 LLC 控制器 UCC256301/2/3/4、与 UCC25600相比、其功能有所改进。 它集成了高电压半桥栅极驱动器、集成了 x 电容器放电(可选)、并改善了混合迟滞控制的瞬态响应( 有关更多详细信息、请访问 www.ti.com/.../slua834.pdf)。 这种新的控制方案还包括改进的容性区规避方案。 有关这方面的详细信息、请参阅数据表第7.3.14.1节(第29页)。

    4种型号之间的差异可在 www.ti.com/.../slyt728.pdf 上找到

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric-San

    感谢您的回答。
    我无法查看您的文档(www.ti.com/.../slua834.pdf)。
    请进行修改以检查文档。

    此致、
    石田山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石田山

    很抱歉。 以下是混合迟滞控制的正确链接
    www.ti.com/.../slua834.pdf

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric-San

    谢谢你。
    感谢您的支持。
    感谢您的参与。

    此致、
    石田山