This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:使用外部电容器时建议的 WDI 触发时间

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766181/tps3813-the-suggested-wdi-trigger-time-using-external-capacitor

器件型号:TPS3813

您好!  

我的客户想知道是否有建议时间触发 WDI?  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看门狗超时使用 WDT 和 WDR 引脚进行配置。 没有具体的时间、因为这取决于应用的需求。 有关配置的详细信息、请查看第7.3.1节"实现的窗口看门狗设置"。 例如、如果 WDT 连接到 VDD、则会将上限设置为2.5秒。 下边界通过 WDR 设置为与上边界的比率。 另请参阅表6.7开关特性。

    如果您有特定的看门狗超时、请告诉我、我可以帮助您正确配置器件。 谢谢

    Michael