This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQSTUDIO:为什么可以#39;t 我看到学习模式?

Guru**** 2550850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765537/bq34z100evm-bqstudio-why-can-t-i-see-learning-mode

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ34Z100-G1bq27541EV2400

这是一个非常愚蠢的问题、但我在 BQStudio 的"官方"或"测试"版本中看不到任何"学习模式"? 是否有特殊的方法来启用它? BQ34Z100EVM 是否不支持该功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    这绝不是一个愚蠢的问题。 bqStudio 具有适用于不同器件的不同模块。 遗憾的是、bqStudio 相对于 bq34z100-G1的模块不包含学习模式模块。

    尝试在加载了包含该模块的不同器件(例如 bq27541)的情况下启动 bqStudio (测试版本)、然后连接 bq34z100-G1将导致加载 bq34z100-G1模块。

    必须手动执行学习周期。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢你们让我感觉不是很差:-)

    因此、我在没有连接任何器件的情况下启动 bqStudio、然后按照您的建议选择 bq27541。 当然、学习模块已加载。 我可以选择内容并查看其内容。 然后、当我插入 bq34z100-G1 (通过连接到 bq34100evm 的 EV2400)时、bqstudio 出现异常、当它发现 bq34z100-G1已连接时、会将该 Learning 插件报错并卸载。  在 bqstudio 上还有其他技巧我可以玩(BTW 我正在使用测试版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    我也尝试了试探、但在测试版本中没有成功。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的试用。 实际上、我只想经历一个学习周期(或两个或三个)。 我不熟悉此器件和 bqStudio,但我*应该*能够使用 bqStudio 将手动步骤组合在一起执行此操作。 是否有某种文档以某种简单的方式描述了这些步骤? 我意识到这意味着坐着看和做充电放电之类的事情、但我对此还是可以的。 最后、我需要的是对所有监测计进行编程的文件。 有什么方向吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    以下应用手册不是专门针对该器件编写的、但锂离子化学物质的步骤类似。 如果您使用的是不同的化学物质、请告诉我。

    学习周期:
    www.ti.com/.../slua903.pdf

    如果您还没有化学 ID、请使用本文档确定化学 ID:
    www.ti.com/.../slva725

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我实际上使用的是 LiFePO4电池。 这是否需要一种截然不同的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    充电和放电后的休息时间更长。 FC 设置后5小时,而不是2小时。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我现在会尝试全部!