This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1:当 VOUT 未完全设置时、IQ 变大

Guru**** 2387790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766048/tps7a16-q1-iq-becomes-large-when-vout-is-not-set-up-completely

器件型号:TPS7A16-Q1

大家好、

TPS7A1650。 VIN 和 EN 连接在一起、PG 连接到 GND。

我们会发现、当 VIN 上升至3-5V 时、输出电压将<5V。 在此期间、IQ 为20-30uA。 当 VIN 上升到12V 等较大电压时、Iq 将恢复到5uA。  您能不能帮助评估当 VIN 小于5V 时 IQ 为何会更大?

我想驱动器内部的 PG FET 可能会导致一些电流消耗。 不确定是否正确。 任何问题、请随时告诉我。

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于您使用的是固定5V 输出版本、因此 LDO 仍在压降下运行、直到 VIN 足够大、使器件能够调节输出。 在压降情况下、内部控制环路尽可能地驱动导通晶体管、这可能需要额外的偏置电流。 当 LDO 正确调节输出时、典型的5uA 接地电流适用。 这需要:

    Vin > Vout + Vdo

    其中 Vdo 是应用所需输出电流时的压降电压。

    用于驱动 PG FET 的电流包含在典型接地电流规格中、由于漏极和源极均接地、PG FET 消耗的电流可忽略不计。  

    谢谢、

    Gerard