This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:时基故障率

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764733/ucc21520-fit-rate

器件型号:UCC21520

您好!

为 UCC21520提供的时基故障率仅适用于裸片、或还包含器件封装时基故障。 还应说明包含哪些因素(芯片、封装、EOS、)

此外、请阐明 TI 组件的可靠性报告中提供的时基故障率是仅用于裸片、还是还包括上述任何其他因素。

谢谢、

Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suresh、

    FIT 率按技术汇总并映射到相关的材料器件型号。 因此,DPPM/FIT/MTBF 估算器的结果: www.ti.com/.../estimator.tsp 将应用于 UCC21520系列(汽车+商业)。

    查看我链接的估算器、如果您有任何其他问题、请告知我。

    如果问题得到解决、请按绿色的 Resolved 按钮。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    感谢您的反馈。 但是、对于可靠性计算和 MTTF 分析、我可以使用该 FIT 率、还是应该也包括 IC 封装的 FIT 率?

    为了精确、IC 技术基础 FIT 率中是否包含封装时基故障数据?

    此致、

    Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、  

    我正在处理您的问题、并将很快返回给您。 我将在本周结束前与您联系、向您提供最新信息。  

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    感谢您的耐心等待。 FIT (时基故障)是一个单位、表示故障率以及每 109  小时发生的故障数。 例如、该器件  每 109  小时发生0.2次故障。

    用于计算时基故障率的测试基于温度加速寿命时间建模以及“成品”-芯片和封装,将考虑您提到的所有因素(芯片、封装、EOS)。

    如果这已回答您的问题、请按绿色的已解决按钮  

    此致、
    Mateo