This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:原理图审阅

Guru**** 2779125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, LM5019, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766065/tps23880-schematic-review

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: LM5019TPS54360

您好!

以下是一些问题、供您之前发表评论

  1. "AGND 和 DGND 应连接到接地层、Vpwr 和 VDD 应以同一接地端为基准。"

如果我使用短焊盘连接 PSE_GND 和 A_DGND、这是否可行?  或者 、我必须为 VDD 和 VPWR 使用相同的 GND 平面、而不是使用2个 GND 平面并将它们连接在一起?

     2 VCC_3.3V DCDC 的 UVLO 更改为设置为高于 TPS23880的 UVLO (18.5V)

       请参阅 TPS23880EVM、电源轨 LM5019的使能(19.64V)高于 TPS23880的 UVLO 上升、但禁用(10.58)低于 TPS23880的下降 UVLO

      由于 TPS54360的 UVLO 没有电压迟滞、我应该遵循哪一个?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    只需为 dgnd 和 AGND 使用一个接地平面。 无需单独的接地平面。 对于 UVLO、您可以将其设置为高于18.5V 的任何值。 谢谢。

    此致、
    一分钱