This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206的 VTTREF 精度

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765601/tps51206-vttref-accuracy-of-tps51206

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件: LP8758

你(们)好

请让我向您询问 TPS51206的 VTTREF 精度。
如果 VDDQSNS 为1.1V、 是否会影响 VTTREF 精度?
| IVTTREF |低于0.1mA。


此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    TPS51206是否将用于 DDR 应用?
    什么类型的 DDR?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我将在 DDR 应用中使用 TPS51206。
    DDR 类型为 LPDDR4。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    TPS51206无法支持 LPDDR4。
    请改为考虑 LP8758。

    www.ti.com/.../LP8758-B0


    如果您对 LP8758有任何疑问、请提交新帖子、其他人将提供支持。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱圣

    感谢你的答复。
    我将仅针对 VTTREF 使用 TPS51206。
    在这种情况下、我可以使用该器件吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    我们在1.1V 时没有 VTTREF 的测试数据。
    它可能工作、也可能不工作。

    谢谢