This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:可调节输出电压电路。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30092, UCC28633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764698/ucc28633-adjustable-vout-circuit

器件型号:UCC28633
主题中讨论的其他器件: PMP30092

大家好。

客户希望开发通用充电器。
它将使用锂离子电池提供充电电压、可为3至6节电池充电。
有关 Vout 如何在10V 至20V@6A 之间变化的信息、请参阅具有 UCC28633的 PMP30092。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请澄清您的请求:您是否希望使一个转换器覆盖10V 至20V @6A、然后您是否确定通过附加电路或此转换器进行充电? 或者您想手动调整不同输出电压的输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    错误地再次询问。

    PMP30092中的原理图指定2min=on 和18min=standby。
    将其用于电池充电电压是否不会有问题?

    众所周知、正向而不是反激式使用150W 以上的输出、因此很难决定是否使用正向方法而不是反激式设计它。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的应用需要在160W 下持续运行、则需要重新设计以满足您的规格。 PMP30092专为在162W 下工作而设计、具有2分钟导通时间和18分钟待机时间、因此该设计使用元件额定值来实现此类工作。 如果您的设计具有不同的运行条件、则无法使用 PMP30092。

    反激式和正激式没有脆皮的功率级别。 只要反激式能够满足您的规格(包括成本和转换器尺寸)、就可以将其用于160W 应用。