This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87351Q5D &放大器的参数;CSD87350Q5D

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D, CSD87351Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766342/parameter-of-csd87351q5d-csd87350q5d

主题中讨论的其他器件:CSD87350Q5DCSD87351Q5D

团队、  

客户询问 CSD87351Q5D 和 CSD87350Q5D 的参数、但数据表中缺少一些参数。  

请提供帮助、非常感谢!

CSD87351Q5D:RDS (on)、ESD (kV)、N MOS 或 P MOS、单通道或双通道

CSD87350Q5D: RDS (on)、ESD (kV)、N MOS 或 P MOS、 单路或双路

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    廖玉生、您好!
    感谢您关注 TI 电源块。

    CSD87351Q5D:采用半桥配置的双路 NMOS 电源块、适用于同步降压转换器。 TI 未在数据表中为 FET 规格 RDS (on)。 请参阅数据表中的图30和31。 在这些器件中、高侧可使用7.4m Ω(典型值)@ 4.5VGS、低侧可使用2.6m Ω(典型值)@ 4.5VGS。 该器件已通过400V HBD 和2kV CDM 来实现 ESD。

    CSD87350Q5D:采用半桥配置的双路 NMOS 电源块、适用于同步降压转换器。 TI 未在数据表中为 FET 规格 RDS (on)。 请参阅数据表中的图30和31。 在这些器件中、高侧可使用5m Ω(典型值)@ 4.5VGS、低侧可使用2.1m Ω(典型值)@ 4.5VGS。 该器件已通过500V HBD 和2kV CDM 来实现 ESD。