This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:热保护

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761658/lp2985-thermal-protection

器件型号:LP2985

尊敬的所有人:

您是否会想到 LP2985是否具有过热保护?

客户希望了解这一点。

请回答以下问题、

如果 LP2985中的"过热保护"正常工作、该器件是否关断?

您能告诉我阈值和结温偏差、以便在 LP2985中进行"过热保护"吗?

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

此致、

于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    请给我们一些时间、以便了解这一点、因为 LP2985是一款较旧的器件。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。

    我非常期待您的回答!

    此致、

    于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    很抱歉耽误你的时间。 是的 LP2985具有热关断功能、通常会在150 C 结温下发生。 请务必记住、热保护仅用于故障保护、在正常运行时不应依赖热保护。 请确保您的应用设计保持在建议的工作温度范围内。

    非常尊重、
    Ryan