This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:我能否将放电 BATFET 置于充电电流感应电阻器之前?

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765257/bq24725a-can-i-put-the-discharge-batfet-before-charge-current-sense-resistor

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

您好!

我的客户希望在从电池放电到系统时监控电流。

然后电流流动方向相反、我不确定我们的器件是否能够处理它。

在数据表第1页的原理图中、用于放电的 N-FET 位于感应电阻器的左侧。

但在我们的所有典型应用中、用于放电的 N-FET 都位于感应电阻器的右侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您的客户不应相对于数据表中所示修改此感应电阻器的位置。  除了将电池电流作为差分测量外、SRN 引脚还用作电池电压的单端测量。  将 检测电阻器放置在电池端子上以外的任何位置将导致此测量值的误读。

    此致、

    Steve    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    数据表本身是矛盾的。

    第1页 N-FET 位于感应电阻器的左侧。 第28、35、36页 N-FET 位于感测电阻的右侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您在数据表中指出这种不一致性。  我已告知我们的系统团队。  正如您所说、在第1页、BATFET 源连接到感应电阻器上的 SRP 节点、而在所有其他页面上、它连接到感应电阻器上的 SRN 节点。

    请遵循 EVM 原理图,因为这些原理图是从 EVM 的设计文件(http://www.ti.com/tool/bq24725aevm-710 )生成 的。这是经过验证的设计。  此处 BATFET 电源连接到感测电阻器上的 SRN 节点、 与第28、 35和36页匹配。  第一页的简化图中似乎有监督。  

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、
    那么、如何测量放电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    那么、如何测量放电电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    您打算使用 BQ24725A 还是在外部测量放电流? BQ24725A 不提供测量或限制放电流的机制。 大多数客户会依靠电池组中的电量监测计 IC 来提供此测量。

    如果您想使用充电器件测量放电电流、则应在相同的产品系列中改用较新的器件、即 BQ2478080。 该器件在感应电阻器处于所需位置时经过验证、并提供一个引脚 IDCHG、在该引脚中放电电流转换为可直接测量的电压。 该器件还通过 SMBus 寄存器设置提供电池放电流限制、而 BQ24725A 不提供该设置。

    此致、
    Steve