This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:如何实现电池平衡并获取电池的健康信息?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766188/bq76940-how-to-achieve-cell-balancing-and-get-the-healthy-information-of-battery

器件型号:BQ76940

您好!  

我的客户正在使用 BQ76940、想知道如何控制电池平衡和获取电池运行状况分析。  

您能否帮助我们了解如何配置 BQ76940以实现电池平衡和运行状况检查?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    BQ76940是一款电池监控器、因此不会对电池组执行分析、也不包含平衡算法。 它确实提供电压、电流和温度测量系统、以及一些保护阈值、平衡机制和保护 FET 输出。 作为电池管理系统一部分与 BQ76940搭配使用的 MCU 必须提供平衡算法、额外的保护限制或控制、并确定运行状况。
    可通过电压实现平衡。 当没有电流流动时、将获得最佳的电压测量值、在电流流动期间、电压会受到电池和互连电阻的影响。 由于平衡是通过耗散功率来实现的、因此许多控制器仅在充电结束期间进行平衡、而电池仍在获取能量、但电流较低、对电压的任何电阻影响都应很小。 其他充电频率较低的系统可能会在静止时保持平衡。 与 bq76940搭配使用的 MCU 将使您能够灵活地确定系统的最佳平衡算法。 bq76940占空比可平衡和测量、但 MCU 必须选择要平衡哪些电池以及何时停止。
    健康状况可通过多种方式确定、具体取决于系统的需求。 有些可能会测量时间、周期或使用情况、并与制造商的建议进行比较。 温度历史记录可能用于确定。 可能会监控意外的电压变化或延长特定电池的平衡时间。 其他算法可能会确定电流或经过的电荷量的电压变化是否在合适的范围内。 可以按照维护计划完全放电的系统可以测量电池组容量并与可接受的限值进行比较。 设计人员必须实现适合特定系统的东西。