This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:电源管理论坛

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760919/em1402evm-power-management-forum

器件型号:EM1402EVM

大家好、  

该问题与 EM1402EVM 以及如何对电池组进行充电和放电相关。  

我的目标是在电池组为驱动器电机+ BLDC 电机供电时监控充电和放电。

我的问题是、我想使用充电器直接在信号 PACK+和 PACK-(充电过程)中为电池组充电、并提供负载=驱动器+ BLDC 电机(放电过程)、但我不清楚是否可以使用该信号。  

感谢您的推动。

jpach_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问。 充电器或负载将连接到您的图中所述的 PACK+和 PACK-点。 我对您的图中的"CHG"和"DSG"的含义感到困惑。 您用红色圈出的电路用于主动电池平衡、与充电或放电过程无关。 请您澄清一下吗?

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、  

    感谢您的回复。 在上一条消息中、我忘记解释我用红色圈出的电路...我想问该电路是否专用于对电池进行充电和放电、而不是使用 Pack +/Pck--信号...但现在我更清楚了这个想法...

    现在、我想知道、在使用 EM1408EVM 进行监控(并执行主动电池平衡)的同时、是否有任何建议或参考设计可以使用电池组+和电池组-信号对电池进行充电和放电 充电和放电过程...背景是我有一个具有下一个特性的电池组

    • VCHG、最大值= 54、6V
    • 额定电压= 46、8V
    • ICHG、max = 2A
    • IDCHG、max = 8A
    • VDCHG、最小值= 39V
    • Q = 3、350 Ah

    您建议我为电池充电做什么? 感谢您的推动。  

    此致、  

    jpach_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的。 是的、您在上面用红色圈出的电路是执行主动电池平衡、而不是针对实际的电池组充电器或负载。

    我们没有包含用于电池平衡和充电器的 EM1402EVM 的参考设计。 您可以将充电器或负载连接到 PACK+和 PACK-引脚、如图中的"PACK+"和"PACK-"测试点所示。

    关于您对充电器的建议请求、您能否向我提供有关充电器的更多详细信息? 这样、我就可以将您的问题重定向到我们团队中的合适人员。

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,jpach,

    TI 没有能够为大型电池组充电的充电器 IC。 我建议在 www.ti.com/.../reference-designs.html 上搜索 使用多个 IC 的电池充电器参考设计。