This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:理想的珀耳帖输出。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765647/bq25570-ideal-peltier-output

器件型号:BQ25570

你(们)好。

我们正在设计最小的珀耳帖、并使用 BQ25570为电池充电。 我想了解一下珀耳帖应该产生什么最小功率输出来为小型电池充电。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YS、

    启动 VIN (CS)= 700mV 且 Iq = 900nA 时、如果电池电量耗尽、则在温度范围内的最低功耗。 启动后(或如果电池充电电压高于2.0V)、VIN (DC)=100mV 且 Iq =900nA 以上的电源将用于为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们将使用的电池是20mAh、3.8V。 这会给 BQ25570充电带来问题吗? 抱歉、您的问题、感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YS、

    如果珀耳帖可以提供高于是的最小功率级别、我认为它可以为电池充电。