This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:RX 天线调优问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766319/bq51013b-rx-antenna-tuning-problems

器件型号:BQ51013B

您好!

我们将基于 BQ51013BR 构建一个 Qi 接收器。

在我们的设置中、Rx 天线连接到锂聚合物电池。

由于天线比电池小,因此会进行修剪( 即使天线具有铁氧体背屏蔽)。

这正是我们所期望的:在数据表中提到的是使用 Ls 值而不是 Ls 值。

遗憾的是、没有指向有关如何执行此类测量的应用手册的链接(如果我们没有 RLC 仪表)。

您是否了解有关此主题的任何应用手册?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 KR
    RX 线圈的 L 值将因其周围的金属和 TX 线圈而变化。 l 制造商提供的值为自由空气。 如果没有 RLC 仪表、则很难转动。
    进行 Ls 测量的步骤见数据表的第9.2.1.2.2节。 它将需要 RLC 仪表设置为100kHz 和1V RMS。 需要 TX 仿真器、这是铁氧体屏蔽50mm X 50mm。