This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:在运行模式下会在一段时间后中断、请帮助我们并查看我们的原理图

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00449, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765457/bq76930-is-breaking-after-a-while-in-operation-mode-please-help-us-and-review-our-schematic

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-00449

您好!

我们使用 BQ76930作为电池管理控制器来开发电池管理系统。 将原型连接到电池后、一切似乎都正常:

V_CAP ~ 3.3V

V_RegOut ~ 2.5V

I2C 通信正常

=>一切都很好。

在进行 I2C 通信几小时后(不进行充电或放电)、bq 裸片:

V_CAP ~ 0V

V_RegOut ~ 0V

I2C 通信不可用

=>最坏情况。

e2e.ti.com/.../Gen_5F00_01_5F00_PART_5F00_NAME_5F00_SCH_5F00_Standard_5F00_Schematic_5F00_03_5F00_SCHEMATIC_5F00_VERSION.PDF

您能否查看我们原理图的 bq 相关器件并提供反馈?

非常感谢。 弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、
    R22是 EVM 上的电流分流电阻器、不需要、可能会短路。
    我看不到 BAT 引脚的电源滤波器、IC1的 C10网络到 BAT 引脚1k、BAT 到 VC5X 的电流为10uF。
    因此、bq76930的 BAT 引脚似乎没有电源滤波器。 我不知道这是否会导致关断、它可能会提供非常奇怪的读数、导致 MCU 发送关断。 您可以更正此问题和/或检查 MCU 的行为、也许可以在电源关闭之前监控发送到 bq76930的命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我按照您的建议更改了原理图、如下所示:

    e2e.ti.com/.../Bmc_5F00_Update_5F00_20190123.pdf

    我还将填充的 BQ 重新映射到新的 BQ、以检查它是否损坏。 新的也无法启动。



    我也删除了 BQ 相关代码。 现在、微控制器不会向 BQ 发送任何内容。 重新连接电池电压后、V_Regout 或 V_Cap 上仍然没有电压。

    你有另一个想法吗? 我是否可以断开 BQ? 您有什么想法吗?

    非常感谢。

    此致、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、
    BAT 引脚的电源连接仍然不正确。 BAT 和 REGSRC 电源电路的电源应该来自 BAT+、Cell10pos。 在 bq76930EVM 用户指南中、注意 R22、R58和 R77与网 C10的连接。 在 TIDA-00449中、请注意 R1、R3和 D1都连接到 Net C10。 使用 TIDA-00449作为参考时、请注意、C21未按照数据表中的建议进行连接。 您已将 C21正确连接到 VSS (BAT_GND)。
    在原理图中、我看不到会阻止启动或导致前面所述关断的连接问题。 TSN 引脚上的 C4和 C13代号与 REGOUT 电容器相同。 EVM 和许多设计在 TSN 上使用4.7nF 电容、4.7uF 对于 TSN 来说太大、可能会阻止适当的启动上升沿、具体取决于源极或保持引脚上的电压、以防止启动或正确启动顶部组。
    测量电压、与数据表和原理图进行比较、并查找缺失的电压、连接或事件。