This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:采用 BQ77915的8节电池配置

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763351/bq77915-8-series-cell-configuration-with-bq77915

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ77905

您好!

我正在使用 bq77915设计8节串联保护电路。 但我不确定如何在两个 IC 之间对电池进行分频。 我是否应该将5节电池连接到下部 IC、将3节电池连接到上部 IC? 还是相反?

我认为较低的 IC 将驱动 FET、因此它需要更多的电压(我是说5节电池)、但我不确定。  

此外、类似的 IC bq77905还具有 EVM 原理图、我可以将其作为组件值的示例、但 BQ77915没有。

有人可以向我展示 BQ77915 8系列保护电路的示例原理图吗?

此外、您是否还可以将此电路配置为7-8-9-10系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    数据表图19显示了 bq77915的基本堆叠理念以及简单原理图。 请注意、上部器件的信号和滤波器应参考其 VSS。 如您所注意到的,bq77905与之类似,它有一个堆叠应用手册,其中显示了包含组件值的20S 原理图 ,www.ti.com/.../slua774 。 bq77915还将在堆叠器件之间为 PRES 和 CBI 信号提供10k 电阻器。
    采用10节串联电池设计时、需要2个 IC。 为了使6、7、8或9系列减少一节或两节 IC 电池的数量。 bq77915数据表第9.3.12节讨论了如何配置电池节数。 通常在器件之间保持电池节数平衡。 当电池节数不匹配时、数据表的第9.3.13节建议在上部器件上使用较高的电池节数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。 我用 bq77915和 bq77905文档创建了一个原理图:)但现在还有另一个问题。 我不想将两个热敏电阻用于两个 IC。 我在下部 IC 上添加了一个热敏电阻,然后将上部 IC 的 TS 引脚通过10K 接地。 有可能吗? 我在 bq77915和 bq77905数据表、EVM、20节电池文档中找不到任何示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    是的。 如果您不想使用温度输入、请连接10k 电阻器来代替热敏电阻。 RTS 电阻器值不会随温度的变化而显著变化、应跟踪 RTS_PU 电阻器值、因此该输入端不会有温度保护。 温度测量没有使能功能、因此您不能只短接 TS 引脚或将其保持断开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道如何在 TS 引脚与 VSS 之间使用10k 电阻器来禁用温度保护,但我在8个串联电路上使用了两个 bq77915 IC。 我想使用温度保护、但在我看来、我不需要两个热敏电阻。 我将一个热敏电阻连接到下部器件并禁用上部器件的温度保护。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    是的、这是可能的。