This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:最小输出电压。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS54622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766109/tps54620-minimum-output-vlotage

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: TPS54622

你(们)好

是否可以将 TPS54620的最小输出电压设置为0.75V 添加外部电路?

如果可能、您能告诉我解决方案的相关信息吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    您是否可以考虑使用 TPS54622?  它具有0.6V 的内部基准电压、无需任何修改即可支持0.75V 输出。  它与 TPS54620引脚兼容。