This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:输出电压降至4.6v。

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513A-Q1, TPS2561-Q1, TPS2561A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763924/tps2513a-q1-output-voltage-drop-to-4-6v

器件型号:TPS2513A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2561-Q1TPS2561A-Q1

你好  

 我们设计 了双端口汽车 USB 充电端口。但 我们使用 是 TPS2513A-Q1和   TPS2561-Q1 。 在此配置设计中、输出电压 下降。 (2A 负载 压降)

  TPS2561-Q1 和  TPS2561A-Q1之间是否存在任何差异

  TPS2561A-Q1存在一些差异(精确的2.1A 最小值/ 2.5A 最大值设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saravana Kumar、

    您是否检查电流是否受限? Rlimit 值是多少?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流限制设置为2.5A。 即20K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saravana Kumar、

    Vin 电压是多少? Vout 电压是多少? 您的负载是什么。

    如果 Vin 也下降,Vout 接近 Vin- RDS (ON)* Iload,则表示电流不受限制,您需要检查 VIN 的电源是否能够提供足够的电流。 或者、您可以绕过我们的器件并将负载连接到 Vin、以查看是否发生相同的现象。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saravana Kumar、

    您的问题是否得到解决? 因为没有更多回复、我现在将关闭此主题。
    您可以随时提出任何问题。

    此致、
    Bob