Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2513, TPS2561-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2513、
尊敬的所有人:
我们将 TPS2561与 TPS2513 DCP 芯片一起用于我们的一款 USB 充电产品上。 根据数据表、 每个独立通道可加载2.8A 电流。 希望我们可以为单独的2A 负载使用独立的通道。
但观察到的通道/OUT1上的 USB 负载显示了第2个通道/OUT2上的负载(即使 OUT2端口上没有连接任何端口)、反之亦然
示例:通道1 /Out1上 USB 电阻负载的1.5A 显示输出电压为4.772V、输入电源为5.2V (稍后的 I WL 将输入电压增加到5.5V n check)、但 为什么通道2 / OUT2输出电压加载到4.685V、而不在 OUT2端口上连接任何负载? 反之亦然
请注意:根据2A 负载的数据表、限流电阻器(ILIM)用作28K Ω。
是否有人能就此问题提供有价值的反馈
谢谢和 Rgds
Ananth