This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:推荐的同步电路设计

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766269/tps61030-recommended-sync-circuit-design

器件型号:TPS61030

我想我损坏了我的芯片、在为芯片通电之前为同步引脚通电、在将同步引脚用作同步时钟时、是否有任何建议的电路- 您的交流电耦合、理想电平是多少。  如果同步时钟消失、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajayt、

    芯片损坏时、SYNC 的高电压电平是多少? SYNC 引脚的最大额定值为7V。 您是否已尝试在新 EVM 上再次进行测试?
    在 SYNC 引脚上施加占空比介于30%和70%之间的外部时钟、强制转换器以施加的时钟频率运行。 外部频率必须在标称内部频率的±20%范围内。
    SYNC 输入低电压最大值为0.2VBAT、输入高电压最小值为0.8VBAT。