This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24770:TPS24770 -是否可以支持12V/200A 应用?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764650/tps24770-tps24770---could-it-support-12v-200a-application

器件型号:TPS24770

尊敬的先生:

客户想要调查12V/200A 应用中具有模拟 IMON 的热插拔控制器。 数据表仅显示100A 基准电路。 它可以支持200A 应用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hsing,

    对于驱动200A 负载、您将需要大约8个 MOSFET。 我们在不同条件下使用8x CSD16415测试了 TPS24770,Cout = 3080uF,电路通过了所有测试。
    1) 1) Vin 上电
    2) 2) Vin 上电短路
    3) 3)使能电源短路
    4)热短路、无负载
    5) 5)热短路、50A 负载

    结论:
    •TPS24770可驱动8个 CSD16415、1Mohm 级、强大的 SOA 功能 FET、而不会出现任何问题。 实现了完整的 HSC 保护性能。 电路板短路了几百次、没有问题。
    •SMD TVS (输入)、SMC 肖特基(必须使用输出)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsing、

    还有其他问题吗? 如果没有、我们可以关闭这个线程吗?