This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR62421:请建议使用2.5至5V 输入并固定5V 0.6至0.8A 输出升压转换器 IC

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764344/webench-tools-lmr62421-please-suggest-2-5-to-5v-input-and-fix-5v-0-6-to-0-8a-output-step-up-converter-ic

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件:TPS61230

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

目前、我们使用 TPS61256YFFR IC 进行试用。

它工作正常。 但封装很难焊接它。

因此、 请建议使用另一个相同的 IC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、
    我建议使用采用 SON 封装的 TPS61230
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、
    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可