This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC74100-Q1:最小导通电压

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764506/tpic74100-q1-minimum-turn-on-voltage

器件型号:TPIC74100-Q1

您好!

我们希望使用 TPIC4100之类的降压/升压转换器来始终保持5V 的输出电压。 当输入较低时、将其升压至5V。 当输入较高时、将信号降压至5V。 问题在于、最小导通电压看起来是5V 或更高、但很难实现作为升压 IC 启动的目的、因为您需要至少5V 才能将其打开。 因此、它就好像在默认的"降压 IC"模式下启动一样。 您是否可以立即将信号升压到5V? 或者是否有替代器件可以实现此目的?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!
    TPIC74100主要面向汽车电池应用、其输入电压从12V 开始。
    您的要求中包含什么输入电压范围和输出电流? 应该有更好的器件来满足您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!
    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。