This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PSpice 的完整仿真电路

Guru**** 2547540 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766162/ucc28070-the-full-simulation-circuit-of-pspice

器件型号:UCC28070

你(们)好  

在 TI 网站上、只有 UCC28070 PSpice 模型、

客户希望在 LTSPICE 中仿真 UCC28070。

您能否发送 UCC28070的完整 PSpice 仿真电路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max

    我们的网页上只有这些模型、并且没有使用 UCC28070的 PFC 级的完整仿真文件。

    如果客户正在使用 LTSPICE、我们无法为他们提供帮助、因为 TI 无法支持 LTSPICE。

    客户是否尝试将 PSPICE 模型导入到 LTSPICE 中?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    是的、客户已将 PSPICE 模型导入到 LTSPICE 中、但类似操作失败。
    我们可以帮助客户调试这个问题吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我已直接向您发送电子邮件。

    我将关闭此帖子并通过电子邮件继续。

    此致

    Peter