This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:在48V 至60V 输入和15V @1A 应用中使用5164

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765215/lm5164-5164-used-at-48v-to-60v-input-and-15v-1a-application

器件型号:LM5164

您好!  

我的客户将此器件用于15V@1A 稳压器。  

现在、我们发现函数块将 PGOOD 上拉至 VOUT、我是否可以询问这仅在 Vout 中有效是否小于14V?  

如果 PGOOD 只能使用低于14V 的电压、您建议对此引脚进行配置什么?  

我们是否可以将其保持断开状态或将其上拉至 MCU 电源?  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您不需要 PGOOD 功能、则可以将其保持打开状态。

    如果您想使用该功能、只要使用相同的 GND、就可以将其上拉至 MCU 的 Vcc 或逻辑电平。

    如果输出电压正常、PGOOD 将浮动或上拉至您的选择。
    当输出降至90%以下时、PGOOD 比较器将打开、并将 PGOOD 下拉至 GND。

    这可用于检测 LM5164输出电压何时下降。

    如果您有其他问题、请告知我们!

    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您在 PGOOD 的解释。  

    您能否帮助查看下方捕获中的原理图?  

    直流电压为48V 至60V。

    请告知我们有关原理图上器件选择的评论。