This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92075:230VAC 的原理图

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765369/tps92075-schematic-for-230vac

器件型号:TPS92075

您好!

我必须开发一个新电路板。

要求是:

输入230V 交流、双向晶闸管(或 IGBT)可调光

输出:LED 12V、500mA

我遵循 TI PMP6016参考设计、在该设计中可以看到降压解决方案:

在 TPS92075数据表和 TPS92075 DesignCalculator 中、建议使用降压驱动器和角度感应配置、并在 LED+和 GND 之间使用直电阻分压器。

因此、我可以看到、在参考设计中、"角度感应配置"是 LED 和 GND 之间的直电阻分压器、而不是 LED+和 GND 之间的直电阻分压器。

为什么会有这种差异?

我应该遵循什么解决方案?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于12V LED 灯串、这可能无关紧要。 之所以从 LED-LED 使用它、是因为 LED 堆栈为80V、当低于80V 时、降压转换器无法从 PFC 电容器中拉电流。 这会使 LED+的电压约为80V。 如果它从 LED 上拉-它可以到达 GND。 请注意、它将更改角度感应点。 同样、在12V 时、这两种方法都没有太大差异。 如果您使用 LED+、则在输入电压较低时消耗的电流将稍高(感应点为 LED+与 LED+- 12V)。 在6W 负载下、由于需要保持电流、因此使用许多调光器可能很难做到这一点。 PFC 和 EMI 电容器需要较小、您可能需要一个多级 EMI 滤波器来保持线路电容器较小。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、谢谢