This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:反馈电阻器选择

Guru**** 2769475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761626/lm5001-feedback-resisitor-selecting

器件型号:LM5001

你好

我想检查反馈电阻器的范围、主要是直流/直流、为了获得最佳性能、反馈将告知顶部或 BOT 电阻器的范围、但 LM5001未描述、实际上我要将顶部电阻器设置为1M、BOT 电阻器设置为21.45K、 我不确定1.26V/21.45K=58.7uA 对于该器件而言是否足够稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    在图20中、有推荐的电路。 您可以参考该电路来选择反馈电阻器。 反馈电阻器要小得多。
    根据补偿电路的工作原理、如果根据反馈电阻器选择补偿电阻器和电容器、则稳定性是可以的。 因此、我认为1M 和21.45K 也是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    在图18-22中、反馈电阻比我要设置的值小得多(1M、21.45K);您认为该反馈电阻应与稳定性补偿匹配、那么如何设置该补偿参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    在数据表的第10页中、有计算补偿网络零点和极点的公式。 您可以找到顶部电阻器如何影响零点和极点。 应在数据表中选择极点和零点频率作为示例电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper
    因此,应选择极点和零点频率作为数据表中的示例电路? 图20升压补偿网络不是第10页描述的 II 型、我认为极点和零点频率与开关频率有某种关系、如果我想更改 FSW、极点和零点频率也需要更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    您可以在第20页将补偿网络更改为2类。 也没关系。
    极点和零点频率的选择与开关频率无关。 它们由环路的交叉频率决定。 您要选择什么 FSW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    我想将 Fsw 设置为500kHz,我认为 Fsw 是交叉频率的关系,所以会影响极点和零点频率的选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    升压转换器的交叉频率通常低于10kHz。 对于10kHz、开关频率的影响非常小。
    在本应用手册中,您可以找到峰值电流控制升压编码器的小信号模型“www.ti.com/.../slva319c.pdf" ”。 开关频率不在公式中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frandy、
    我想您解决了这个问题。 我关闭帖子。 如果没有、只需在下面回复即可