This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:用于感应电阻器配置的 RSYN 公式

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765473/ucc28070-rsyn-formula-for-sensing-resistor-configuration

器件型号:UCC28070

您好!

我将使用电流感应电阻器配置来设计 PFC。

我想知道如何计算 R_SYN、因为 UCC28070数据表上的 eq.12不适用于感应电阻器配置。

您能否给我们提供计算 R_SYNTH 值的公式?

此致、

Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuki、
    如果您将 RSYNTH 引脚连接到 VREF 引脚、则会禁用电流合成功能。 然后、您的 CSA 和 CSB 输入可直接连接到您的输入电流感应信号。
    您不需要 RSYNTH 电阻器,因为您测量的是电流而不是合成电流。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我不想禁用合成功能、因为我将设计低侧电流感应电阻器。 仍然无法获取整个电流波形。

    请告诉我该公式吗? 或者,请告诉我为什么我不需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公式相同。
    您只需重新排列数据表中方程式12的各项即可
    变压器的输出电压为:
    Vs = Rs*Ipri/NCT、其中 Vs 是感测到的电压、Ipri 是升压 MOSFET 电流。
    由此得出 NCT = Rs*Ipri/Vs
    将该方程式代入方程式12:

    Rsyn =10*Ipri*L*k/vs.

    此致
    John